欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:为精密制造提供强劲动力

  • 2023.10.28 14:35:07
  • 米思米
  • 2566

在当前经济环境复杂多变的背景下,各行各业都面临着前所未有的挑战。企业为了生存与发展,纷纷探寻降本增效的有效途径。无论是制造业的精益生产,还是服务业的模式创新,甚至是科技行业的技术突破,都围绕着一个核心目标:提升效率,降低成本。米思米作为一家拥有近60年制造业服务经验的企业,深谙客户之需,以“高品质+低价格+短交期”为理念,不断创新,为客户提供高性价比的解决方案。


近年来,米思米在标准化的道路上迈出了革命性的一步,从单一产品标准化转向组件产品标准化,旨在进一步降低客户的采购成本和设计时间。在这一革新理念的指引下,米思米推出了一系列电驱产品,其中,直线电机模组无疑为精密制造注入了强劲动力。


米思米直线电机模组.jpeg


在传统自动化领域,丝杠模组是直线运动机构的主流选择。然而,随着生产速度的提升和精度要求的提高,传统丝杠模组逐渐暴露出其局限性。例如,高速运动时的性能瓶颈、复杂的组装流程以及高昂的采购成本,都成为了制约生产效率的瓶颈。更令人头疼的是,传统丝杠模组由于机械摩擦的存在,不仅易发热,还影响了使用寿命和精度。


米思米直线电机模组的上市,正是为了解决这些痛点而来。相较于传统丝杠模组,直线电机模组在价格上展现出了巨大的优势。以往采购一套传统丝杠模组的价格,现在足以购买三套直线电机模组,大大降低了客户的采购成本。更重要的是,直线电机模组的结构设计极为简洁,无需额外配置伺服电机、联轴器、轴承等机械零部件,只需接线插电、输入程序即可启动运行。这一特性不仅极大简化了设计师的工作流程,也为采购人员节省了宝贵的时间和精力。


直线电机模组的核心优势在于其独特的传动方式。通过磁轨磁力实现传动,动子与定子之间存在空隙,避免了机械摩擦和发热的问题。同时,内嵌式的导轨设计和高品质的日本进口材质,进一步提升了直线电机模组的使用寿命。据米思米实验测算,直线电机模组的最高运行速度可达到2米/秒,是传统丝杠模组的4倍;而使用寿命也提升了近2.5倍,为客户的长期稳定运行提供了有力保障。


除了速度和寿命的提升,直线电机模组还解决了传统丝杠模组累积误差的难题。传统丝杠模组采用开环控制,无法实时监控和自动修正位置,随着时间的推移,累积误差会越来越大,严重影响设备的精度和稳定性。而米思米直线电机模组则采用闭环控制,依靠高分辨率编码器实现实时监控并调整行程距离,从根本上消除了累积误差的问题,确保了设备的高精度和长期稳定性。


此外,直线电机模组在灵活性和空间利用方面也展现出了显著优势。传统丝杠模组一根轴上只能安装一个滑台,而直线电机模组则可以在一个模组上最多安装四个滑台,并且每个滑台都可以单独控制。这一特性不仅节省了空间,还大大降低了客户的采购成本,为复杂生产线的布局和优化提供了更多可能性。


对于客户来说,采用新的产品往往意味着需要对现有生产线或设备进行大规模的改动。然而,米思米直线电机模组在设计时充分考虑了兼容性和易用性,尽可能地保持了与传统产品的一致性。这意味着客户在升级到新产品时,无需对整个系统做大幅度的改动,大多数情况下只需要简单的替换即可。同时,米思米还提供全面的技术支持,帮助客户快速掌握新产品的使用方法,确保升级过程的顺利进行。


综上所述,米思米直线电机模组以其卓越的性能、高性价比以及便捷的升级方式,为精密制造提供了强劲的动力。在未来的发展中,米思米将继续秉承“高品质+低价格+短交期”的理念,不断创新,为客户提供更多优质的解决方案,共同推动制造业的转型升级和发展。


※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities